This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 内部的DSP C674x 定点和浮点兼容?



DM8127  内部的DSP  C674x  看了8168 和 8148的datasheet,说C674x  DSP是  浮点和定点兼容的.

我的问题是:

1.

既能跑定点,又能跑浮点.那具体跑的时候,我怎么指定DSP 运行在定点状态或者浮点状态呢?

2.

datasheet说C674x 的DSP 最高只能跑到750MHZ频率,这个频率是不是说,定点工作模式下,DSP跑到750MHZ,浮点工作模式下,DSP也能跑到750MHZ。

3.

如果我有个浮点算法,我是转化为定点,然后再定点DSP工作模式下面跑,还是不转化,只在浮点下面跑。这两个之间的效率差别多大?