Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
我在使用c6670的timer时,想将4个64位的timer都关联到同一个中断向量上,我通过对寄存器直接操作,将66,68,70,72这四个System event绑定到了system event 2上,然后调用Hwi_create将event 2和中断向量7,以及一个ISR映射到一起。
在这种方式下,可以同时创建4个timer。但是如果我只在核0上创建了timer,当timer计时完成进入ISR时,其他的核也会进入这个ISR。有没有什么方法可以让只有创建timer的核才能进入ISR吗?
谢谢。
我还尝试过使用
var EventCombiner = xdc.useModule('ti.sysbios.family.c64p.EventCombiner');
//var ti_sysbios_family_c64p_EventCombiner = xdc.useModule('ti.sysbios.family.c64p.EventCombiner');
EventCombiner.events[66].unmask = true;
EventCombiner.events[66].fxn = '&event66Fxn';
EventCombiner.events[66].arg = 0x66;
EventCombiner.events[68].unmask = true;
EventCombiner.events[68].fxn = '&event68Fxn';
EventCombiner.events[68].arg = 0x68;
EventCombiner.events[70].unmask = true;
EventCombiner.events[70].fxn = '&event66Fxn';
EventCombiner.events[70].arg = 0x70;
EventCombiner.events[72].unmask = true;
EventCombiner.events[72].fxn = '&event68Fxn';
EventCombiner.events[72].arg = 0x72;
// Map event 0 (combined-events 0-31) to vector 4
EventCombiner.dispatchEventGroup(2, 7);
这种不对寄存器直接操作的方式来将多个event映射到一个中断向量上,但是采用这种方式时,如果我只在核0上创建timer,其他的核会
报这种错误
[TMS320C66x_2] ti.sysbios.gates.GateMutex: line 97: assertion failure: A_badContext: bad calling context. See GateMutex API doc for details.
[TMS320C66x_2] xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
请问我对中断的用法是不是有什么问题呢?有没有什么方式可以让多个event映射到同一个中断向量上,又能保证当事件触发时,只有一个核会进ISR的方式呢?