This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教个dvrrdk的display link ID的问题

最近在看输出这一块。我使用的是dvrrdk3.0

首先自己理解出一点,link,对于你的应用,你需要初始化的时候,就将整个chain连接起来,包含里面所有的link,也就是将整个数据流的所有分支都包含。

之后,通过开关来切换,选取需要的数据流通道,比如capture set或者display set等等。

回到display link这里,目前的需求是,输出的device有4个,用户可以选择其中一个进行输出,

那么设计的时候就考虑4个输出全部包含到chain里面,这就碰到了一个问题,id的问题

display id为

SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0

SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_1

SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_2

swms id为

SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULTI_INST_0

SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULTI_INST_1

SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULTI_INST_2

SYSTEM_LINK_ID_SW_MS_MULTI_INST_3

问题1.

我想使用4个输出,但是display ID只有3个,咋办?

问题2:

我的理解,一个swms和一个display应该是一一对应的。但是看sdk的ID,swms是4个,display是3个,为啥不匹配。咋个理解?

 

忘这里的高手赐教,谢谢了!!!!

  • 问题1:虽然有4个输出端口(3个高清,1个标清),但3个高清中必须有2个是绑定在一起的,即有相同的时钟源,且显示相同的内容。所以整体来说,可以同时显示3路不同源的视频,2路高清+1路标清。这也是只有3个display id的原因。实际应用中,如果4个端口全部引出,应该是可以看到4路视频,但不同源的视频最多只能有3路。

    问题2:swms和display并不是一一对应的。一个display可以对应多个swms,目前RDK支持一个display对应2个swms。

  • 谢谢。这个答案果然很精彩。

    DISPLAY_LINK_MAX_NUM_INPUT_QUEUES = 2,确实看到了,一个display最大可以支持2个输入queue。

    只是你提到如果4个全部打开,应该会看到两个同源的视频,这个,我感觉有点问题啊。翻开vpss的文档sprugx8a.pdf

    在394页看到下面一段话:

    In the device, the HD_VENC supports either digital (HDMI/DVO1, DVO2) or analog
    output (HDCOMP), but not both.

    这么理解,也就是要么是  2HD数字+SD模拟  输出,要么是 1HD模拟+SD模拟 输出。

    不会出现4路输出。

  • In the device, the HD_VENC supports either digital (HDMI/DVO1, DVO2) or analog
    output (HDCOMP), but not both.

    结合文档前面所说:There are three high-definition video encoders (HD_VENCs) in the HDVPSS

    你列出来的话的意思是,一共有3个HD_VENC,对于每一个HD_VENC而言,要么是数字ENC(ENC_D),要么是模拟ENC(ENC_A),并不能同时“既支持数字又支持模拟”。我觉得强调的是这一点,结合实际,3个HD_VENC中两个是数字的,1个是模拟的。

    请注意这里所说的都是HD。SD ENC就是模拟的,不支持数字。