6678在连接仿真器调试时,可以使用fopen打开宿主机的文件,printf打印信息到ccs的console中,当把程序固化到flash中后,其中的fopen和printf函数怎么执行的?连接仿真器和固化执行方式有什么不同?有没有类似的说明资料?谢谢大家......
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
6678在连接仿真器调试时,可以使用fopen打开宿主机的文件,printf打印信息到ccs的console中,当把程序固化到flash中后,其中的fopen和printf函数怎么执行的?连接仿真器和固化执行方式有什么不同?有没有类似的说明资料?谢谢大家......
当把程序固化到flash中后,其中的fopen和printf函数怎么执行的?
您目前想要实现的功能是什么?
连接仿真器和固化执行方式有什么不同?
对应的文档没有,您具体是想了解哪方面不同?
文档见附件。