对于EMDA有一些疑惑想请教一下
1.我在其他帖子里看到说QNUM决定了channel映射到哪个que,怎么理解下表4-7?En对应于横轴和纵轴的关系怎么理解?

2. EDMA同时能传输多少个事件?3个CC,10个TC,所以可以同时传输10个事件吗?
3.CC0有16个通道,CC1和CC2有64个通道,这些通道是代表有这么多个事件可以触发edma,然后通过优先级编码再映射到事件队列,最后通过TC传输,可以这样理解吗?
4. que0对应于tc0,那么que0里的16个事件,优先级最高的是que0上的0bit位对应的通道事件?