This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在自己设计基于TMS320C6657的最小系统时,选择从8位NnadFlash直接启动, 没有使用IBL,NnadFlash读写正常,烧写程序在调试时可以成功运行,BOOT设置为从NandFlash启动,从Device State Control Registers 读取所配置BOOT正确,使用TI的C6657_directROM_Boot_example例程中NandFlash进行编译。其中修改simple.rmd文件如下图所示。程序中CMD文件所分配空间皆为o = 0x0C000000 l = 0x00010000 ,想问一下大家还有什么可能导致启动失败。
是否参考过C6657_directROM_Boot_example\C6657\nandboot\docs文档中的步骤?
仿真器跟一下代码,看一下PC指针的位置,是在ROM里还是已经指向用户代码?
您好,最终的.dat文件参考文档中的编译步骤形成,但是我没有找到怎么通过仿真器查看已烧写的程序指针位置,且通过管脚配置的PLL,启动后时钟速度没有变化