This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678: TMS320C6678

Part Number: TMS320C6678


使用6678进行图像处理,使用一主多从的结构,c6678的核0是主核,其余核为从核,遇到以下问题。

1.工程1 是 核2不带操作系统,工程2 是其他核使用操作系统,这两个工程如何进行数据通信?有无相关SDK?

2.两个工程如何通过emif 固化到NOR FLASH?是两个.out合并为一个bin文件还是两个.out分别生成bin文件?

     a)两个.out合并为一个bin文件

           DSP怎么进行boot,将不同核的代码分别运行在相应核指定DDR3区域。

      b) 两个.out分别生成bin文件

         通过烧写工程把两个bin文件固化在FLASH不同存储区域,怎么进行boot使得代码运行?

3.工程2能否使用Linux系统?有无相关资源链接?