平台:使用EVM6678开发板,或自己设计的板子。
问题:使用CSL自带的例程或者其他deyi论坛里面的任何涉及EDMA3的例程,在目标板上跑时,程序都始终卡在
/* Poll on IPR bit 0 */
do {
CSL_edma3GetHwStatus(hModule,CSL_EDMA3_QUERY_INTRPEND,®ionIntr);
} while (!(regionIntr.intr & 0x1));
已测试过,仍旧出现这个问题的程序:
Andy lee1讨论过的
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/6138.aspx
帖子中的程序在TI Simulator环境下,可以正常测试通过, 但是在目标板上,使用Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator,就无法测试通过了。