This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPENVX

Part Number: TDA4VM

C7x Kernel Application 例程中

app_c7x_kernel_img_add_kernel_node()这个函数支持叠加两个以上的图片吗?
  • 您好我们已经收到您的问题并反馈,预计将于24小时内给您答复。谢谢。

  • 非常抱歉该函数不支持叠加两个以上的图片,它仅支持两个图像作为输入、一个图像作为输出。

    该函数是一个简单的示例,用于展示如何在 C7X 上运行内核。

    希望以上解答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

  • 谢谢 我还想接着问一些问题 

    status = tivx_utils_save_vximage_to_bmpfile(obj->output_fileobj->output_img);
    这里的out->img是已经两个输入照片叠加后的结果?还是
    obj->output_img = vxCreateImage(obj->contextobj->widthobj->height, VX_DF_IMAGE_RGB);  
    这个空的output_img ?若果是空的话,那么input->img1和input->img2的叠加结果在哪里呢?
    此外
    status = tivx_utils_load_vximage_from_bmpfile(obj->input_img1obj->input_file_1, vx_true_e);
    status = tivx_utils_load_vximage_from_bmpfile(obj->input_img2obj->input_file_2, vx_true_e);
    这两个函数获取的输入照片信息存储在哪里?
    求解答,十分感谢!
  • 好的,我们已经收到您的问题并反馈给工程师,如有答复将尽快给您回复。谢谢!

  • status = tivx_utils_save_vximage_to_bmpfile(obj->output_fileobj->output_img);
    这里的out->img是已经两个输入照片叠加后的结果?还是

    是的,此时图像已被处理并写入文件。因此该 OpenVX 图像是添加两个输入图像的结果。

    obj->output_img = vxCreateImage(obj->contextobj->widthobj->height, VX_DF_IMAGE_RGB);  
    这个空的output_img ?若果是空的话,那么input->img1和input->img2的叠加结果在哪里呢?
    此外

    是的,此时、这是一个未初始化的 OpenVX 映像。 只有在处理 OpenVX 图形后 (通过调用 vxScheduleGraph 后的 vxWaitGraph) , OpenVX 图像才会被填充。

    status = tivx_utils_load_vximage_from_bmpfile(obj->input_img1obj->input_file_1, vx_true_e);
    status = tivx_utils_load_vximage_from_bmpfile(obj->input_img2obj->input_file_2, vx_true_e);
    这两个函数获取的输入照片信息存储在哪里?

    OpenVX 图像具有一组链接到以下的属性,这些属性用于存储元数据。 OpenVX 图像是一个不透明的数据对象,需要调用 vxMapImagePatch 来获取存储数据缓冲区的 OpenVX 图像句柄的句柄。

    您可以参考OpenVX 规范以了解这些详细信息:

    https://www.khronos.org/registry/OpenVX/specs/1.1/html/df/d09/group__group__image.html#ga6e2be5f941fc71380d6a6019232f368b

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

  • 谢谢,明白了,十分感谢

  • 帮大忙了 再感谢一次 哈哈

  • 不客气,感谢您选择TI产品。

    如有其他问题请您随时联系我们。