This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] AM3358: 是否有示例 CCS 项目可帮助我开始针对 AM335x/AM437x 器件进行 TI-RTOS 或裸机开发?

Part Number: AM3358


问:我将针对 AM335x/AM437x 器件进行 TI-RTOS/裸机开发。TI 是否提供可帮助我入门的示例工程?例如,有关如何使 LED 闪烁或如何使用 UART 进行调试跟踪的示例项目将为我提供很大帮助。如果有这样的示例工程,我可以从哪里获得它们?

  • 答:

    是的,我们在 AM335x 和 AM437x Processor SDK 产品中提供了这样的示例工程。请按照以下步骤创建示例工程(使用 AM437x SDK 作为示例)。这些步骤适用于 Windows 10,但一般过程也适用于 Linux。

    1. 下载 Processor SDK RTOS(AM335xAM437x)并安装它。后续步骤假定 SDK 安装到 C:\ti。请注意,将安装 SDK 中所含的多个软件包,如下所示:

    2. 从此处下载并安装 Code Composer Studio (CCS)。

    3. 启动 CCS 并安装 SDK 的所有组件(产品)。CCS 应在启动时自动检测这些组件。

    4. 如果 CCS 未检测到组件,请依次转至“CCS”>“Window”>“Preferences”>“Code Composer Studio”>“Products”,然后点击“Refresh”。CCS 应该找到这些组件。如果 Processor SDK 安装在 C:\ti 以外的文件夹中,则需要将该文件夹添加到“Product discovery path”中。

    5. 运行 PDK 工程生成脚本以生成示例工程:

    a. 通过运行脚本bat 来设置环境:

        C:\ti\pdk_am437x_1_0_17\packages>pdksetupenv.bat

    b. 打开bat 并将 CCS 版本更改为实际安装的版本。例如,

    如果未定义 CCS_INSTALL_PATH (

        设置 CCS_INSTALL_PATH=C:/ti/ccs1020/ccs

    )

    c. 运行脚本bat(有关详细说明,请阅读此脚本的顶端部分)以生成示例工程:

        C:\ti\pdk_am437x_1_0_17\packages> pdkProjectCreate.bat AM437x

    d. 生成的 CCS 工程位于:C:\ti\pdk_am437x_1_0_17\packages\MyExampleProjects

    6. 将示例工程导入 CCS:

    • a. 依次转到“CCS”>“Project”>“Import CCS Projects…”
    • b. 输入搜索目录的示例工程文件夹路径,如下所示。然后点击“Finish”。

    7. 生成导入的工程:在 CCS Project Explorer 中,右键点击导入的工程,然后点击“Build Project”。