采用AM5748, 搭载RT-Linux操作系统。参考以下链接:
主要代码如下,采用系统时钟20MHz,可以达到2s定时。
//得到定时器 priv->timer_ptr = omap_dm_timer_request_by_node(priv->dm_node); /* Set the Clock source to the SystemClock */// 设置为系统时钟 omap_dm_timer_set_source(priv->timer_ptr, OMAP_TIMER_SRC_SYS_CLK); /* Set prescaler to 1:1 */ omap_dm_timer_set_prescaler(priv->timer_ptr, 0); //设置分频器一比一 /* Determine what IRQ the timer triggers *///得到中断号 priv->timer_irq = omap_dm_timer_get_irq(priv->timer_ptr); /* Setup the IRQ handler *///设置中断处理函数 ret = request_irq(priv->timer_irq, zhx_timer_irq_handler, IRQF_TIMER, DRIVER_NAME, priv);
其中,system clock为:
然后,
/* Get the Clock rate in Hz */ timer_clk = omap_dm_timer_get_fclk(priv->timer_ptr); priv->timer_rate = clk_get_rate(timer_clk); //此时打印出来该数值,priv->timer_rate为20Mhz。 priv->owner = task_pid_nr(current); //得到pid号 priv->current_task = pid_task(find_vpid(priv->owner), PIDTYPE_PID); //pid_task( )---根据pid获取task_struct omap_dm_timer_enable(priv->timer_ptr); omap_dm_timer_set_int_enable(priv->timer_ptr, OMAP_TIMER_INT_OVERFLOW); //使能溢出中断
在定时器开始工作时候,我通过ioctl传入arg参数赋值到priv->timer_ratio
priv->timer_ratio = arg;
然后设置定时器初值:
定时器从该初值开始计数,当计数到 0xffffffff 时候中断溢出,然后重新回到该初值计数。
omap_dm_timer_set_load_start(priv->timer_ptr, 1, 0xffffffff - (priv->timer_ratio * priv->timer_rate));
omap_dm_timer_set_load_start(priv->timer_ptr, 1, 0xffffffff - (priv->timer_ratio * priv->timer_rate));
我的疑问在于:
通过clk_get_rate()函数获取的priv->timer_rate数值为20M(printk打印结果),即采用的系统时钟为20MHz,但是为什么当priv->timer_ratio为1的时候,即设置定时器初值为0xffffffff - priv->timer_rate的时候,定时周期为2s,在我理解,应该是1秒钟。是否为定时器计数的时候,上升沿和下降沿都计数了,因此翻倍变成2s了呢?