Part Number: TMS320C6416
请问有没有C6416 配置EMIF SDRAM的例程
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6416
请问有没有C6416 配置EMIF SDRAM的例程
您可以参考CSL库中的emif例程,由于该芯片比较老,目前没有其它提供的SDK。
https://www.ti.com.cn/product/cn/TMS320C6416#software-development
以下文档也可参考看一下:
抱歉我看了一下,没有完整的例程,在include目录下有一些API。
你好,emif GBLCTL寄存器 ECLKOUT1 ECLKOUT2 CLKOUT4 CLKOUT6是啥意思,看了文档不是很理解
emif手册里有详细描述。
Table 4-16. EMIF Global Control Register (GBLCTL) Field Descriptions
不是都需要使用,根据需求配置。
建议可以搜索emif手册clock关键字,查看具体描述。
我看文档上写的是EMIFA ECLOCKOUT2有设置分频的字段,ECLOCKOUT1 , 4, 6没有设置分频字段,是不是ECLOCKOUT1 ,4 ,6等于EMIF输入时钟频率
是的。请查看Table 4-2的描述。
没有ECLKOUT4和6
如果您没有其它问题,请帮忙点击确认答案,我会将此贴关闭,谢谢!