This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

多片TMS320C6678无法同时在线load .out文件



求教各位高手:

       设计的处理板上有多片6678,由于设计的9244+7242为DSP供浮动电压CVDD未能解决,因此最后决定采用固定的1.0V代替CVDD供给各片DSP。现在出现的情况是,多片DSP都可以通过DSP JTAG扫到,在CCS上connect也都没有问题,如果connect一片DSP之后,load进一个.out文件,该片DSP一切正常,此时再connect另外一片,则无法load进.out文件,CCS上显示此片DSP在running,但无法查看初始化的寄存器等。

    另外,单片加载外挂的Nor FLASH也都没有问题,但是将程序烧写进FLASH中成功后,将加载模式设置为SPI模式之后,则无法connect上该片DSP,Nor FLASH无法启动。

    以上这两个问题是不是和DSP的功耗有关系呢?因为看到一些说法是CVDD如果用1.0V代替的话,会增加DSP的功耗,而且原本设计的CVDD输出电流是10A,现在代替的1.0V只有8A。

 请教各位高手,非常感谢!