用官方板子自带的SD卡程序启动,到Matrix APP界面下,此时鼠标可以正常使用,但是使用键盘的时候,只要按键盘上任意一个键,界面立刻死掉,鼠标也不能用了,键盘已经换了三个了。
然后我在官方的板子上跑自己公司的QT程序,也是鼠标可以用,键盘一使用就导致界面死掉。
至于USB 键盘QT下的环境变量设置应该没问题,无论是官方自带的env,还是我自己的QT设置的env,都不行,所有的event设备节点都尝试过了。
求救...急啊...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
会不会是供电的问题?你能否测量一下usb vbus上电压在插入键盘后是否有突变?