硬件程序存储器只有eMMC和SD卡,新板第一次上电运行时,SOC内部有类似LINUX的操作系统吗?可以通过UART0向SOC输入指令吗?比如将准备运行的程序放在SD卡中,输入拷贝指令,将SD卡内的程序拷贝到eMMC中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问是使用的哪款开发板?SD卡中应该会有预先烧录好的linux系统。
可以通过UART0向SOC输入指令吗?比如将准备运行的程序放在SD卡中,输入拷贝指令,将SD卡内的程序拷贝到eMMC中。
请参考以下链接是否有帮助:
是您贴出来的UART0。
chosen {
stdout-path = "serial2:115200n8";
bootargs = "console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000";
};
serial2 = &main_uart0;
好的,谢谢您!这个UART0可以控制TDA4内置的MCU吗?MCU的程序我们可不可以也先存在SD卡里面,然后通过UART0发指令拷贝。另外,请问下您,MCU的程序可以存在eMMC里面吗?
这个UART0可以控制TDA4内置的MCU吗
可以的,mcu domian R5可以使用mian domain中的所有外设。
关于该贴如果您没有其它问题,请帮忙点击确认答案。
其它问题建议您另起新帖,方便其他人查看,谢谢!