Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346
在仿真器和CCS环境下,OMAP-L137的C674X软件正常运行。用AISgen for D008K005将.out文件转换为.bin文件(Boot mode为I2C0 Master,其他设置亦与硬件适配),然后将.bin下载到基于I2C接口的24C512存储器。
问题:上电后,没有实现I2C0 Master模式下的BootLoad,软件不能脱离仿真器及CCS环境实现自己启动并运行。
希望得到ti公司及专业人士的技术支持,以尽快解决问题。谢谢!
相关情况说明:OMAP-L137上使用了C674X处理器,软件也是基于C674x的软件,没有使用ARM/TI OS/Linux,没有配置外部NAND Flash及SDRAM。硬件设计符合I2C0 Master模式要求。通过修改AISgen for D008K005编译参数,生成不同的.bin文件,经过测试均不能实现自启动。
联系:何楚平 18930374002 chuping.he@minis-tech.com