This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6657: mcbsp的edma3发送

Part Number: TMS320C6657


仿照6657例程包STK_C6657里的UART的EDMA程序 修改后试了下mcbsp的edma 现在可以了
测试发现:
1 不使能mcbsp的FIFO(WENA) EDMA是可以执行的 PARAMSET参数里mcbsp的地址应该是McBSP FIFO Transmit Buffer的地址
2     使能mcbsp的FIFO(WENA) EDMA是可以执行的 但WNUMEVT必须设置为1 不是1 DMA就会有问题 WNUMDMA设置为1-10 再大就会有问题 PARAMSET参数里mcbsp的地址应该是McBSP FIFO Transmit Buffer的地址

        

WNUMEVT、WNUMDMA代表啥意思了 和EDMA有啥关系?

WNUMDMA值的大小会不会影响DMA的速度?

之前测试UART的EDMA程序 使能DMA位 器件本身的FIFO也跟着会自动使能