EMIF的一个CE是否支持128M的nor flash?
现在有个项目,DSP的一个CE接了一个128M的nor flash 。
nor flash 的 高位 bit 通过 DSP 的两个 GPIO 管脚来拉高拉低。正常读低位的时候,GPIO都为底,当读写到高位的时候其中一个 GPIO 拉高
经过测试,只要高位不超过 0x04000000 ,都可以这样控制。但是如果超过了这个范围(64M),DSP就不能正常擦除读写FLASH。GPIO的控制逻辑应该没错。
问:DSP的EMIF是不是本质上就不支持读写超过64M的nor flash?(nand flash 没这个限制)
如果支持的话,需要注意配置哪些?