This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6657双核例程



我们用的是C6657, 请问有两个核同时工作的例程吗?特别是涉及双核启动过程中的步骤与设置,谢谢

  • 在C6657 PDK中有一个qmssmc的多核例程。你说的双核启动是指多核boot么?如果是的话,其步骤与设置与所选择的boot mode有关,具体可以看看相应的boot loader手册及多核编程指南中的说明,并且得论坛上也有很多的讨论。然后我们根据你所使用的具体boot mode中遇到的问题再讨论。

  • 1.之前想通过SPI Norflash直接启动,没成功,后来改为先启动 eeprom一级boot,从外部spi norflash搬移,9成能启动,但是1成会遇到启动不了的情况(搬移成功,启动不了);

    问:1.有没有方法能是SPI Norflash直接启动?

           2.怎么解决eeprom二级启动启动不了的情况?

    2.core0能访问共享MSMC,core1访问不了共享空间;

    目前C6657两个核是独立代码,独立编译,eeprom搬移各自代码到L2空间;

    我估计是cmd文件存储空间分配问题;

    请问有什么好的建议?

  • 关于SPI启动,我们没有相应的例子,你可以先参考参考http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/7411.aspx,如有问题再议。

    你说的core1不能访问共享空间是在什么环境下产生的,现象如何?我们自己及其他客户做的多核工程都能够访问SL2及DDR共享memory。