TI工程师你好,
我新做了一块AM335X板子,参考的是Start kit。
从Swcu093b上查到TPS65910A3A1&TPS65910A31A1用法只在VDDS_RTC上有区别:TPS65910A3A1只能用External Buck。
现在的情况是我是按照TPS65910A31A1的方案画的板子,因为手头只有现成的TPS65910A3A1芯片,所以接上测试了一下。
测试后结果是,电源芯片无法正常供电。
所以我只有将TPS65910A3A1的VRTC_PMIC与AM335X的VDDS_RTC隔开,在TPS65910A3A1引脚PWRHOLD上通过一10K电阻上拉到5V电源,来实现上电时序,因为手册上说PWRHOLD是可以承受较高的电压的。
最终结果:
1.VRTC_PMIC上得到了正常的1.8V,但其它引脚均得不到无正常的电压,我意识到这个办法可能不可行。
2.重新检测板卡时我测试AM335X板子时发现AM335X的VDDS_RTC与地短路了。
我的问题是:
1. AM335X的VDDS_RTC与地短路的情况是不是前面测试造成芯片损坏了?
2.我前面的方法是否可行,在只TPS65910A3A1的情况下,有没有别的办法实现芯片的正常上电?
急昐得到答案,谢谢!