工程师你好。我的问题正好如题。硬件时钟和系统的滴答时钟有什么关系和联系呢。我要对时钟的控制,是否我先要对硬件时钟进行配置,还是可以通过SYS/BIOS对系统时钟进行配置。这里的配置是指配置锁相环,得到所需要的系统时钟和各个模块的,模块时钟。如果是通过SYS/BIOS配置,我应该如何配置。
我自己采用配置cfg文件下的CpuFreq下的IO设置为1000000000,按理说。我这样设置,我的CPU时钟应该是1GHZ。那么我测试SYSCKLOUT引脚输出应该为1GHZ/6=166.7MHZ。但是,我测试的结果为33.3MHZ,我不明白这是为什么,谢谢工程师能给予我满意的回答。谢谢。我的时钟输入频率是100MHZ。
谢谢?