代码路径 : /home/marvin/PROCESSOR_SDK_VISION_03_05_00_00/jh6/links_fw/src/rtos/links_ipu/iva/iva_enc/encLink_common.c
函数:static Int32 EncLink_codecQueueFramesToChQue(EncLink_Obj * pObj)
函数说明:
* \brief This function gets the input bistream buffers and put the same
* into appropriate channel specific intermediate queue
函数中:
if (((pChObj->nextFid == fid) ||
(fid == SYSTEM_FID_FRAME)) &&
(pChObj->disableChn != TRUE) && (skipFrame == FALSE))
其中 fid 是当前图像帧是什么类型 顶场,底场,或者 fid 帧;
有一些摄像头发过来的数据,已经转换成 nv12 (yuv420sp_uvuv) 图像,不是顶场也不是底场;但在这里会被扔回上一个link;
问题是,对于图像数据,是否要先判断一下格式,在进行筛选,如果 nv12 数据,应直接进入编码过程;而不是扔回上一link;谢谢。