This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
这个代码的意义在于判断rez输出是否正常,如果magicNum保持不变,就表示rsz输出没有完全,你这帧RSZ输出数据是无法使用的。如果你频繁出现这个问题,那请把IPIPEIF里DIV寄存器调整一下,调慢RSZ输出的速度。
你好,
如果不是输入RAW宽度大于IPIPE处理的最大宽度,建议你使用continous mode,减少DDR带宽的使用。
hi,Chris Meng:
关于Resizer模块:
1.
DM368的Resizer模块进行缩放的时候,输入和输出是不是必须是同一数据类型,还是不同数据类型也可以?
比如 1920x1080 input 缩放为 1080x720 output yuv420sp 时候,是否要求,input 格式必须是yuv420sp 还是 可以是yuv422 或者RAW格式?
2.
看到datasheet上说,Resizer模块的输入可以是 raw格式,或者是YUV422。而Previewer的输入必须是RAW格式。
是不是说Resizer 缩放时候,要么是Raw格式转化为yuv420sp 要么是yuv422 转化为yuv420sp ?而perviewer 必须是RAW格式转化为yuv422
Chris Meng 说:你好,
如果不是输入RAW宽度大于IPIPE处理的最大宽度,建议你使用continous mode,减少DDR带宽的使用。
hi,Chris Meng:
关于Resizer模块:
1.
DM368的Resizer模块进行缩放的时候,输入和输出是不是必须是同一数据类型,还是不同数据类型也可以?
比如 1920x1080 input 缩放为 1080x720 output yuv420sp 时候,是否要求,input 格式必须是yuv420sp 还是 可以是yuv422 或者RAW格式?
2.
看到datasheet上说,Resizer模块的输入可以是 raw格式,或者是YUV422。而Previewer的输入必须是RAW格式。
是不是说Resizer 缩放时候,要么是Raw格式转化为yuv420sp 要么是yuv422 转化为yuv420sp ?而perviewer 必须是RAW格式转化为yuv422
你好,
要回答你的问题,需要先弄清楚reszier的输入是哪个接口。
关于你的问题,你可以参考VPFE NDA user guide里面IPIPE的框图,里面很清楚写明了数据通路以及格式。
还有一个问题是硬件和软件驱动实现可能是有差异的。你如果使用的是previewr等驱动,那你使用的是dvsdk的kerenl。建议你使用IPNC软件的VPFE驱动,对硬件有更好的支持。
Chris Meng 说:你好,
要回答你的问题,需要先弄清楚reszier的输入是哪个接口。
关于你的问题,你可以参考VPFE NDA user guide里面IPIPE的框图,里面很清楚写明了数据通路以及格式。
还有一个问题是硬件和软件驱动实现可能是有差异的。你如果使用的是previewr等驱动,那你使用的是dvsdk的kerenl。建议你使用IPNC软件的VPFE驱动,对硬件有更好的支持。
hi,Meng:
thx,VPFE NDA user guide 是网上随便能搜到呢?还是要签NDA协议才能获取到?是这个TMS320DM36x Digital Media System-on-Chip (DMSoC) Video Processing Front End (VPFE) User's Guide文档么?
你好,
NDA的文档是要签署NDA的。
不过就你的问题网上的VPFE user guide里面的内容就能回答了,请参考Figure 4-37. IPIPE Data Flow和Figure 4-32. Image Pipe Interface Processing Flow。