TI专家好,关于SPI有如下几个问题想咨询
- 6678支持最大的SPI时钟是多少?是CPU工作频率/3还是CPU工作频率/6?datasheet中描述是CPU/6,是随着CPU最大工作频率变化的吗?这个TeraNet CPU/3是表示SPI速率是CPU频率的1/3吗?
- 如果想提高ROM BOOTLoader的程序加载速度,可否修改工具链中的nysh.spi.map配置文件 bus_freq_mhz = 10 bus_freq_khz = 0?
- 如果是SPI启动能否测量ROM BOOTLoader从外挂NorFlash程序的加载时间?