您好!
在TDA4参考电路中,有MCU复位电路和SOC复位电路。这些复位电路描述了各种情形下的复位。有些是监测供电电压,出现异常输出复位信号到MCU;有些是电源芯片异常而输出的复位信号到MCU;有些是板子上的复位按键输出的复位信号到MCU或SOC;等等
这里请教您一下,TDA4内置的MCU会因这些外部条件触发的复位信号而复位,那在冷开机上电的时候,这个MCU是否需要外接一个专用的复位芯片?(很多单片机是需要一个外接的复位芯片用于上电复位)
另外,TDA4的SOC在冷开机上电的时候,是否也需要外接一个专用的复位芯片?
感谢您的指导和支持!
参考电路中的复位电路如下图: