hi, all
我们Soc使用的芯片是TDA2x,phy使用的dp83tc811r,通过rgmii mode 通信。
我们想设置 TDA2x 的TX_CLK分频使其频率变为25Mhz(当前频率为500Mhz),我们修改了寄存器0x4a0052c0的值,发现TX_CLK频率发生了变化。
请问 如果是通过配置dts具体哪一处或者代码的某一部分可以起到同样的效果?
另外,我们发现当前Soc状态是In-band state,导致rgmii mode 无论如何都是 “10Mbps/Half - flow control off”。
请问,Soc与phy之间是缺少什么必要的握手动作导致了In-band state ?
可否告知 Soc与phy之间交互时序?
thanks.