This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

移植spi程序时,编译总出错

你好!

我用的仿真软件是CCS5.4,spi驱动程序是biospsp_03_00_01_00,加载完成编译出现以下错误:

undefined                        first referenced
  symbol                              in file    
 ---------                        ----------------

>> Compilation failure
 _EDMA3_DRV_clearErrorBits        ./Spi_edma.obj 
 _EDMA3_DRV_disableLogicalChannel ./Spi_edma.obj 
 _EDMA3_DRV_enableTransfer        ./Spi_edma.obj 
 _EDMA3_DRV_freeChannel           ./Spi_edma.obj 
 _EDMA3_DRV_getPaRAM              ./Spi_edma.obj 
 _EDMA3_DRV_requestChannel        ./Spi_edma.obj 
 _EDMA3_DRV_setOptField           ./Spi_edma.obj 
 _EDMA3_DRV_setPaRAM              ./Spi_edma.obj 
 _Gpio_setPinVal                  ./Spi.obj     

请帮我看看是怎么回事!谢谢

  • 是EDMA的库的路径不对,没找到库,确认一下编译选项里库的搜索路径。

    你用的是最新版本的CCS,可能在导入工程时对以前版本CCS生成的工程有些不兼容。

  • 你好!

    我的CCS版本是CCS5.3.0.00090_win32,将pspdrivers_01_30_01中的spi工程文件当做3.3工程移植进去时,作为一个单一的工程文件,编译时可以通过的,所以应该不是兼容的问题。当我用biospsp_03_00_01_00,将spi中的源文件移植到其他工程文件中,所有的用到的函数库加入INCLUDE选项下,并在LINKER搜索文件目录下,加入了包含以下这些参数的文件目录,

    <Linking>

     undefined                        first referenced
      symbol                              in file    
     ---------                        ----------------
     _EDMA3_DRV_clearErrorBits        ./Spi_edma.obj 
     _EDMA3_DRV_disableLogicalChannel ./Spi_edma.obj 
     _EDMA3_DRV_enableTransfer        ./Spi_edma.obj 

    >> Compilation failure
     _EDMA3_DRV_freeChannel           ./Spi_edma.obj 
     _EDMA3_DRV_getPaRAM              ./Spi_edma.obj 
     _EDMA3_DRV_requestChannel        ./Spi_edma.obj 
     _EDMA3_DRV_setOptField           ./Spi_edma.obj 
     _EDMA3_DRV_setPaRAM              ./Spi_edma.obj 
     _Gpio_setPinVal                  ./Spi.obj 

    但是编译还是出现这个错误,有点搞不懂了。请求帮助,谢谢!

  • 就是库没加进来。

    确认一下Linker下除了include之外,还有library的名字,也可以直接用绝对路径把库加进来。

    或者对比一下单独导入的工程的库的路径的设置。