This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tftp transfer timed out 问题



网友zhuxy8921ic TI DSP技术论坛问以下问题未能解决:

问题描述有点长,希望高手能耐心看完~
我按照网上的做法这样配置tftp服务
( 1 )安装相关软件包
rpm -ivh tftp-**-**.rpm
rpm -ivh tftp-server-**-**.rpm
( 2 )配置文件
vi /etc/xinetd.d/tftp
service tftp
{
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot -c
disable = no
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
}
存盘退出
( 3 )修改 tftp 服务文件权限 (root 下 )
chmod 777 /tftpboot
( 4 )重新启动服务
/etc/init.d/xinetd restar
输入netstat -a | grep tftp
显示udp 0 0 *:tftp *:*
确认tftp已经打开了:

照理说这样已经配置好了吧?
我用ifconfig eth0查看了本机的ip地址
显示inet 地址:192.168.21.55
然后我输入
tftp 192.168.21.55
之后,无论是put还是get
它都显示
transfer time out
网上有人说是没有打开tftpd服务,但我用netstat -a|grep tftp命令验证,显示的是udp 0 0 *:tftp *:*是启动的。用命令service xinetd status查看,显示xinetd (pid 4809)正在运行……也是ok的。另外确定防火墙也是关的。
请好心人帮我想想看,多谢了!!! 愁得头发都白了。
另,tftp下载不了内核是不是因为这个原因?