我用的DM368芯片,一批板中有几块PCB板的最小系统跑不起来:
电源供电正常;上电顺序正确;芯片复位正常;GIO0(B5)引脚上拉到3v3。
在UART0 Boot mode,GIO18/UART0_TXD(E2)引脚输出高电平,刚刚上电时有串口打印信息:
"BOOTME BOOTME BOOTME BOOTME BOOTME..."
但是在NAND Boot mode,GIO18/UART0_TXD(E2)引脚一直输出低电平
(自然就没有串口打印信息)
请问这是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我这边一直都不能用串口烧录flash,只能通过母片copy的方式。。。
起不来的板子也尝试过更换flash,但是还是不能起来。(不过copy母片的时候有几块nand的前面确实是有坏块,这个得再确认下)
而且很奇怪的是,有2块本来起得来的板子,一块把uart0的两条线直接短路到地后,串口在NAND Boot mode就不工作了;
一块是调试其他电路过程中,3v3和1v8短路到一起。之后串口在NAND Boot mode也不工作了
我现在怀疑的是,发生短路后,是有某个关键芯片很容易因此而损坏;还是,368内部有某种保护机制,在短路后,在NAND Boot mode芯片工作不正常。