亲爱的TI技术官,你好。
我在使用5515外部中断INT1时发现,中断触发信号的采样时钟频率不是系统时钟SYSCLK,而是SYSCLK的固定N分之一,N约为100。实在找不到N值在哪里设置,还是说不可设置,所以发帖求助!!!
实测发现:
1.当我设置系统时钟为100MHz时,能稳定触发的中断频率频率为256KHz,因为中断触发要求两个时钟高电平,两个时钟低电平,所以N值约为100MHz/256KHz/4=97.65625;
2.当我时钟系统时钟为10MHz时,能稳定触发的中断信号频率为25.6KHz,同样N=97.65625。