Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, TMDSEMUPROTRACE,
在评估板中,设计有USB转JTAG接口的电路,也有用于连接仿真器的TI 60接口。程序烧写可用哪种? 程序调试可用哪种? 仿真器相对于USB转JTAG的方式有什么优势? XDS560V2是官方最先进的DSP仿真器吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在评估板中,设计有USB转JTAG接口的电路,也有用于连接仿真器的TI 60接口。程序烧写可用哪种? 程序调试可用哪种? 仿真器相对于USB转JTAG的方式有什么优势? XDS560V2是官方最先进的DSP仿真器吗?
“板载JTAG口一般是XDS100”这句话我不太理解,我看到EVM板上,USB接口连接到一个USB转JTAG的芯片。这个电路是不需要XDS100仿真器的。这个电路相对于XDS560V2的劣势在哪里?
"板载JTAG口一般是XDS100"是指有XDS100仿真功能,不是指需要XDS100仿真器。这种板载仿真功能是由FTDI FT2232HL芯片实现的。XDS560V2速度比板载的仿真功能要快还带有trace功能,但价格也贵。
请问用的是下面TI的XDS560V2STM仿真器么?这个仿真器是60pin的。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TMDSEMU560V2STM-U
我看到链接的介绍说XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号,不知道还有什么型号,希望您推荐一个这个系列最先进的型号,并给出连接MIPI-60连接XDS560V2的原理图。谢谢
为什么文件SPRU655I的table 1中显示Xds Pro TRACE 可以做DSP CORE TRACE ARM CORE TRACE., 而XDS560v2 system TRACE 不可以?根据前面描述XDS560v2 system TRACE最先进?
我看到链接的介绍说XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号,不知道还有什么型号,希望您推荐一个这个系列最先进的型号,并给出连接MIPI-60连接XDS560V2的原理图。谢谢
具体型号在上面的产品页面: TMDSEMU560V2STM-U 这个是blackhawk公司提供的。
连接MIPI-60连接XDS560V2的原理图要问第三方公司blackhawk公司是否能提供,TI的转接头是由第三方公司提供的。
http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_adapters.html
为什么文件SPRU655I的table 1中显示Xds Pro TRACE 可以做DSP CORE TRACE ARM CORE TRACE., 而XDS560v2 system TRACE 不可以?根据前面描述XDS560v2 system TRACE最先进?
TMDSEMUPROTRACE 这款是最先进的,但客户一般用XDS560v2 system TRACE的比较多。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TMDSEMUPROTRACE
谢谢
是的,XDS560v2 PRO TRACE 就是文件SPRU655I的table 1中显示的Xds Pro TRACE,覆盖了XDS560V2 System Trace的所有功能, 能覆盖tms320c6678的调试和下载。