This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教TMDSEVM6678LE开发套件FPGA程序烧写

        我在TMDSEVM6678LE开发套件上尝试对FPGA的程序进行下载,但是一直不成功。

        我自己从淘宝上购买了一个XILINX的Platform cable USB,我按照这个USB烧写器的光盘中的guide进行操作,由于之前没有接触过FPGA,也不知道我操作的过程哪步有问题。

        不知道各位大牛能否提供一份比较有参考价值的资料。谢谢!

        另外,我还有个疑问,TMDXEVM6678L_HW_Docs\ProgramFiles\FPGA目录下shevm_fpga_v000E.bit有147k Bytes,而和FPGA连接的AT28128B只有128k bits,我在ISE进行设定时,会提示空间不够,我猜想bit文件的大小和EPPROM的大小是否没有必然的联系?

  • 因为是FPGA方面的知识,首先要参考FPGA编程器手册以及它支持的FPGA硬件型号,其次是软件IDE环境的下载使用步骤,这些你都可以FPGA相应的论坛求助.....