This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678: 控制寄存器访问的问题

Part Number: TMS320C6678


在ccs register界面里,可看到core register以及control register两组寄存器。前者包括SP\PC\A0等,后者包括DNUM\TSCL\ISR等。

我的理解是这些寄存器都是各核独立独有的,且各核可以访问。

通过直接赋值,control register可以被访问到,如 coreID = DNUM,但是这个仅限于访问核自身,如在core0里这样做,读到了0,在core1里这样做,可以读到1。

现在我遇到的问题是,我想通过核0去访问核1的control register,如ISR,来控制核1的中断手动触发,这应该怎么做?本来想通过全局地址的方法,但是未找到相关定义。

此外,平时在调试的时候,偶尔堆栈溢出会报错,打印出各寄存器的值,这个打印的操作是在哪里执行的?我在bios的文件夹内没有找到相关源码。

请专家指导,谢谢。