This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
配置 DDR3 的时候,进入 CCS 使用仿真器连接,用 AM335x EMIF Tools 提供的 sprack4 中的 gel 文件(AM335x_forSlaveRatio.gel ,已经根据Excel表格修改)初始化,Connect Target 后 load 入 AM335x_DDR3_SlaveRatioSearch.out 程序点击 Resume 运行,输入4个 seed 参数进行计算,计算的结果如下,这是不收敛吗?问题可能是出在什么地方?如果是硬件有问题该如何排查?PCB Trace Length 的测量需要注意什么?是不是要注意对齐某些东西?(用了两片DDR3,DDR3的型号是 MT41J256M8DA125_K,仿真器的型号是 XDS560v2 STM,硬件同事提供的 PCB Trace Length 的 CLK 和 DQSn 测量方式是到第二片长度为 1.947 和 0.974,其中到第一片的长度为 1.158 和 0.939)目前使用Excel表格的u-boot参数修改u-boot-2013源码后,开机进入 MLO 不能正常跳转到u-boot,卡在 gpmc_init 函数,不确定问题是不是出在 DDR3 。向各位前辈请教一下,不胜感激!
------------------------------------------------------------------------------
Enter the PHY_INVERT_CLKOUT value (0 or 1) from the spreadsheet
1
Enter the Seed RD_DQS_SLAVE_RATIO Value in Hex to search the RD DQS Ratio Window
40
Enter the Seed FIFO_WE_SLAVE_RATIO Value in Hex to search the RD DQS Gate Window
FF
Enter the Seed WR_DQS_SLAVE_RATIO Write DQS Ratio Value in Hex to search the Write DQS Ratio Window
8A
***************************************************************
The Slave Ratio Search Program Values are...
***************************************************************
PARAMETER MAX | MIN | OPTIMUM | RANGE
***************************************************************
DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RATIO 0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RATIO 0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RATIO 0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RATIO 0x040 | 0x040 | 0x040 | 0x000
***************************************************************
rd_dqs_range = 0
fifo_we_range = 0
wr_dqs_range = 0
wr_data_range = 0
Optimal values have been found!!
***************************************************************
The Slave Ratio Search Program Values are...
***************************************************************
PARAMETER MAX | MIN | OPTIMUM | RANGE
***************************************************************
DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RATIO 0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RATIO 0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RATIO 0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RATIO 0x040 | 0x040 | 0x040 | 0x000
***************************************************************
===== END OF TEST =====