1、贵司关于tda4vm的手册中有提到DP的多显示器支持功能,该MST功能具体如何理解?
我司想通过TDA4中两路pipeline分别输入1920*720跟800*480分辨率数据,最后通过一个DP接口出来想接2个屏幕 一个屏幕DIM(分辨率是1920x720) 一个屏幕HUD(分辨率是800*480)
这个功能是否可以通过DP的MST实现?

2、TDA4的DP的输出是只支持RGB101010和RGB121212吗? 常规的显示器应该都是RGB888的多,这对外接的显示器是否有要求?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、贵司关于tda4vm的手册中有提到DP的多显示器支持功能,该MST功能具体如何理解?
我司想通过TDA4中两路pipeline分别输入1920*720跟800*480分辨率数据,最后通过一个DP接口出来想接2个屏幕 一个屏幕DIM(分辨率是1920x720) 一个屏幕HUD(分辨率是800*480)
这个功能是否可以通过DP的MST实现?

2、TDA4的DP的输出是只支持RGB101010和RGB121212吗? 常规的显示器应该都是RGB888的多,这对外接的显示器是否有要求?

您好,SDK中目前还不支持 MST 功能。
eDP 支持 RGB888 格式。
感谢,MST目前不支持的话,我司现在考虑外部接两个屏,一路使用DP,另一路使用DSI,想确认下这个方案是否可行?
因为看贵司vision_app中示例代码中ap_cfg_mcu2_0.h有注释,使用edp单屏的话,需要关闭dsi跟hdmi,若使用双屏的话,只能是edp+hdmi。
这是只针对EVM开发板吗?还是说TDA4VM内部就只能是同时只支持其中某几路接口?
可以的, TDA4xVM 可以同时输出 eDP 和 DSI。 EVM 也可以,但这只是目前的demo限制。 您可以更改demo以方便在 eDP 和 DSI 接口上使用双路输出。