This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] AM6548: AM65 是否在 Linux/RTOS 上支持以太网交换机

Part Number: AM6548


问:AM65 是否在 Linux 或 RTOS 平台上支持以太网交换机?

  • 答:目前,AM65x 在 Linux 或 RTOS 上不支持以太网交换机,但支持开箱即用的双 MAC。

    有关 Linux 支持,请参阅该文档

    有关 RTOS 支持,请检查 pdk/packages/ti/drv/emac/test 中的 ICSS EMAC 环回应用。可以通过以下步骤构建该应用

    1. 转至 pdk/packages --> source pdksetupenv.sh
    2. 转至 pdk/packages/ti/drv/emac --> make
    3. 二进制代码将位于 packages/ti/binary/Emac_Icssg_TestApp 下

    RGMII/MII 支持

    • 可以从此处获取 IDK 用户指南。
    • IDK 支持开箱即用的 RGMII。通过修改 IDK 还可以添加 MII 支持,如 IDK 用户指南的第 7 节所述
    • RTOS 驱动程序支持开箱即用的 EMAC(稍作更改)。请参阅该主题
    • Linux 仅支持开箱即用的 RGMII

    注意:已计划在 2021 年 11 月末之前在 RTOS 上的 ICSSG 上添加对 100Mbps Ethernet/IP 的支持。EtherNet/IP 支持大多数交换机功能,可用作交换机代理。有关详细信息,请参阅用户指南数据表