问:如何在 RTOS/SBL 和 Linux/SPL 引导流程中更改 DRA821/DRA829 中 A72 和主 R5F 内核的频率?如何在 Uboot 中禁用一个 A72 内核?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:如何在 RTOS/SBL 和 Linux/SPL 引导流程中更改 DRA821/DRA829 中 A72 和主 R5F 内核的频率?如何在 Uboot 中禁用一个 A72 内核?
答:在 SBL 引导流程中更改频率:
使用 RTOS/SBL 引导流程,用户可以使用 API Sciclient_pmSetModuleClkFreq() 来更改主 R5F 内核的频率,然后该 API 会设置底层 TI SCI 消息参数。
以下是一个在 SBL 代码中使用所需的时钟频率设置处理器引导内核(在我们对其进行引导之前)的示例:ti/boot/sbl/soc/k3/sbl_slave_core_boot.c

要使用该 Sciclient API,请查看需要配置的内核的 DEV ID(这不是主机 ID),然后查看对应的主处理器时钟的相关 CLK ID 并设置 clk 频率。
下面显示了每个内核的示例值,位于该其他文件中(此处为 A72 内核值示例):ti/boot/sbl/soc/k3/sbl_soc_cfg.h

在 Uboot/SPL 引导流程中更改频率:
要将 A72 的频率更改为 400MHz,请使用以下 Uboot 补丁
u-boot-patch-a72-freq-400mhz.patch
要在 SPL 引导加载程序中更改主 R5F 内核的频率,请使用以下补丁修改 DTS 以更改 R5F 节点中的频率
0001-arm-dts-k3-j7200-main-Change-Main-R5FSS-frequency-to.patch
在 Uboot 中禁用 A72 内核:
要禁用内核,请在 Uboot 中使用以下补丁
disabling_a72_core_uboot.patch