请问大家有没有音频设备类的应用实例?
我看到有好几个关于这方面的帖子,但都没有解决方案。其中一个提到了 BIOSUSB,但这个仅支持海量存储设备类和 HID 类。
有的分享一下,先谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一般来说应该使用 TUSB3200A,将音频编解码器连接到 C 端口,然后让 TUSB3200A 处理到 PC 机的 USB 连接或者任何与之对话的设备。我认为,在您这个个案中,您应该在音频编解码器和 TUSB3200A 之间加上一个 C6748 DSP。
根据您所需要的处理量,或许您可以用一块 AIC3254 芯片来替代 6748+编解码器。因为 AIC3254 包含一块“微型 DSP”,可以完成一些信号处理工作。这样您的系统就可以仅由 TUSB3200A + AIC3254 构成。如果您还需要进行更为繁重的信号处理任务,那么采用 TUSB3200A + c6748 + 编解码器的方式也是非常好的选项。
欢迎来到TI社区,祝您的设计一切顺利!