This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM6446环境搭建不成功



我在virtualbox下安装了fedora14,然后开始按照白皮书的步骤建立环境

安装的过程中我只是在PC上操作的,没有连接硬件

安装目标板linux软件的时候,一共是三个:

mvl_setuplinux__1_00_00_32.bin

mvl_target_setuplinux_1_10_01_32.bin

mvl_lsp_setuplinux_1_10_01_32.bin

第一个可以正确安装,第二个就出现以下错误:

Initializing Installshield wizard......
lauching Installshield wizard......
 
Exception in thread "main" java. lang. NoClassDefFoundError: run
 
 
百度谷歌之后,发现这个问题大多数是用java写程序的人出的错误。为了验证究竟是虚拟机的问题还是软件本身的问题,我又在mint下安装了一遍,问题一模一样。
我是个完完全全的新手,第一次接触达芬奇,希望大家能给予指点,不胜感激!