1.用BSL可以实现串口数据的传输
2.现在想用DSP/BIOS通过设备驱动实现(IOM驱动和GIO通道),DDK关于dm642evmd的串口例程我下载到板子上,传输不了数据
3.希望有做过uart串口驱动或者了解这方面的朋友指点一下!
4.可以交流一下学习心得:527665434@qq.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.用BSL可以实现串口数据的传输
2.现在想用DSP/BIOS通过设备驱动实现(IOM驱动和GIO通道),DDK关于dm642evmd的串口例程我下载到板子上,传输不了数据
3.希望有做过uart串口驱动或者了解这方面的朋友指点一下!
4.可以交流一下学习心得:527665434@qq.com
你好,
请问你的板子是TI官方的EVM么?如果不是,能否比较一下硬件上的区别,看是否有需要改动的地方?
你好!我使用的是闻亭公司的evm,是TI官方的。其他的例程都能运行,最近在学习bios驱动开发,希望能提供一些帮助!谢谢
你好,
TI官方网站上下载的DM642的软件是基于Specturm digital的DM642 EVM测试的。建议你比较一下两个硬件在uart上的区别。
Specturm digital DM642 EVM相关信息可以在下面网址找到:
http://c6000.spectrumdigital.com/evmdm642/V3/docs/index.html
你好!我详细比较了spectrum digital 和闻亭的DM642EVM,只有在视频编码芯片的选择有所区别,串口是一样的。而且我用TI官方的BSL例程,串口是
可以工作的,也就是说我使用的板子是支持spectrum digital的BSL。 我现在的问题是:我想在DSP/BIOS下开发串口的驱动,是通过类驱动和SIO通道实现的。
TI的例程我放上来了,谢谢!
主要是userDevice的配置 SIO通道 TSK