我司考虑在A72端跑linux,并使用QT做仪表显示,当前看到dispc相关驱动都在R5F端,查看PSDKL文档中3.2.2.4.5.2. Display Sharing Configuration Options
看到linux端需要通过remote display方式来使用对应的硬件pipeline overlay等资源。
但是在ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08中并没有看到dts中相关设置,因此对linux端如何修改或使用指定的pipeline及overlay资源还有疑惑.
1、不知道我以上的理解是否有误?
2、我司目前的计划是linux端使用两路pipeline(vid1及vidl2),将这两路视频流给到RTOS侧,与RTOS侧的一路pipeline vid2。一共三路pipeline在overlay2上叠层,并通过VP2输出,这种方案是否可行?是否必须通过remote display这种方式实现?
Brgs!