Other Parts Discussed in Thread: DM3730, FLASHTOOL
您好!
我们在使用DM3730平台:
1:windows作为host端,通过libusb库,在usb_iniT之后通过枚举设备类型和名字找到OMAP的USB。但是现在由于我们没有OMAP USB驱动,所以是不是应该先安装一个驱动?或者就是直接
安装LIBUSB就可以了?
2:omap+linux设备通过USB和windows连接,通过打开设备来收发数据与windows主机进行通信,但是在linux如何编程使得能够收发raw usb数据?
3:TI网站上有一个flashtool工具是用来通过USB下载程序的,请问这个工具确实能通过USB下载X-LOADER么?