您好,我最近在使用TMS320C6678这块芯片,我是的开发环境是win10,CCS9.3, 使用的是SDK工具包,我在pdk下用pdkProjectCreate.bat产生了uart的工程,不过这些工程都是带sys/bios的,我想知道如何去建立一个不带OS 的uart工程,可以让我清晰的了解怎么配置波特率和比特数,另外我想学习不带OS的 中断处理,TI是否有给出相关的例程,另外就是C:\ti\processor_sdk\pdk_c667x_2_0_16\packages\ti\csl\下的example 是否可以被TMS320C6678所使用?如果可以的话要怎么建立工程并导入到CCS9.3 ?
非常期待您的回答!