TI工作人员你们好,我想问一下C6678中:
1.中断控制寄存器是多核共享一个还是多核各自拥有一个?
2.例如定时器触发中断以后,多核是否都会收到该信号?
3.如果我分别给0 2 4 6核心绑定ISR,那么是否只有0 2 4 6会进入ISR中,而1 3 5 7不受影响?
4.如果我的ISR是一段共享代码,实际中核心可能不是同时进入ISR,0核心进入以后关闭相应的事件使能是否会影响2 4 6核心进入ISR?
5.多核共同执行一段放在DDR3中的代码是否会引起阻塞?如果多核的DATA段不能全部放在L2SRAM中,CMD文件是否存在编写指令使得DATA段放在不同内存中,例如一部分放在L2SRAM一部分放入DDR3。
问题较多,感谢您的答复!
这个16号事件根据脚注的意思是每个核心都可以接收到的意思吗?