大家好 有个问题
我要实现dsp1 和 dsp2的srio通讯
现在dsp1通过lane C通道流写发给dsp2的ddr内存 dsp2的ddr内存里收数正确 这时dsp2不发
dsp2通过lane C通道流写发给dsp1的ddr内存 dsp1的ddr内存里收数正确 这时dsp1不发
但是 当dsp1、dsp2同时发的时候 发现各自的收数就有问题了
因为我的两个dsp发数都是在task里的 间隔10ms发一次 所以有可能dsp1在发的同时 dsp1也在收(因为dsp2在同时发) 是不是这个问题引起的?