在 J7200-J721E 器件上使用 SD 卡通过 Linux 启动时,我未看到 eth1 接口;第三个主 UART 实例上也没有输出,而以太网固件输出通常来自该实例。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 J7200-J721E 器件上使用 SD 卡通过 Linux 启动时,我未看到 eth1 接口;第三个主 UART 实例上也没有输出,而以太网固件输出通常来自该实例。
1.如果发生这种情况,需要在 Uboot 提示符处停止

2.使用命令“printenv”并检查变量dorprocboot是否设置为 1?

3.如果设置为 0,则使用命令“setenv dorprocboot 1”设置为 1,然后使用“saveenv”保存变量
4.现在使用“boot”命令启动电路板
5.如果一切正常,则会出现一个 eth0 和 eth1 接口

6.如果它仍然不起作用,则使用命令“env default -a”返回 uboot 并重置环境变量,然后使用“setenv dorprocboot 1”后跟“saveenv”
7.您可以使用以下命令检查以太网固件输出
"cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc*/trace0"
它将显示类似如下的内容