你好
我们使用TDA4 SK板子,7.3SDK。默认的HDMI是配置到A72边进行显示,现在我们想把HDMI配置到R5进行显示,请问要修改什么地方?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,如果您是尝试从 R5 进行display/capture,那么我们建议您切换至 EVM (加上用于HDMI的 infotainment daughter card),替代 SK 板。
很抱歉我们无法为为 R5 上的 RTOS 开发提供良好的支持,该开发采用 Edge AI SDK 和 SK-TDA4VM。 因为 Edge AI SDK 和 SK-TDA4VM 主要用于 Linux 领域的开发,而这也就是将 Edge AI SDK 中的display/capture驱动程序移到运行 Linux 的 A72 的原因。
你好,我在论坛上看到一个帖子,也是由您进行询问的,看起来已经解决HDMI的显示问题了
这个问题是怎么样解决的?
您好,您可以先看下这个帖子,之后的问题是由两位工程师直接进行的沟通,您看下是否对您有帮助。