各位大神好,有几个问题想问一下
1、请问tms320c5535芯片是否可以搭载实时系统,查了很多资料都没有关于这个芯片的实时系统信息。如果可以是否可以给出相关资料链接?谢谢
2、我们在使用5535这块芯片进行产品开发,在处理算法的同时是否可以用这颗芯片带动一块240*240的LCD触摸屏?目前调试的结果屏幕显示比较卡顿,刷新速度慢,不知是芯片性能不能支持还是程序编写问题。屏幕主要显示时间电量信号强度等信息,以及通过触摸手势进行setup,或者算法切换等功能。望指教
3、本论坛看到有人回复我的问题,但我无法进行对应回复请问如何解决