大家好 6657的mcbsp1 通过edma3发送时
调用TI提供的驱动函数void EDMA_channel_TC_cfg (CSL_TpccRegs* EDMACCRegs, Uint32 uiChannel, Uint32 uiTC) 把64个EDMA3_CC Events中的某一个对应到4个TC中的某一个
但是发现 mcbsp1的发送EDMA3_CC Events是39 它只能对应TC1 TC2才能正常执行发送
uart0的发送EDMA3_CC Events是5 它只能对应TC0 TC2才能正常执行发送
难道不是EDMA3_CC Events任意对应某个TC吗???