This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TDA4VM: 如何在 7.3/8.0 SDK 中将 DDR 速度降低至 3733MTS

Part Number: TDA4VM


问:默认情况下,7.3/8.0 SDK 支持 4266MTS 的 DDR 速度。如何将其降低至 3733MTS?

  • 答:

    SDK 7.3:将频率更改为 3733MTS


    在 7.3 SDK 中,DDR 频率增加至 4266MTS。


    请下载下面的 zip 文件,其中的 DDR 频率已降低至 3733MTS。解压缩 4 个映像并尝试引导。


    8358.3-ddr-reduced-freq-3733.zip


    供参考:仅当您要在设置中重新创建上述文件时,才需要在 7.3 SDK 中执行以下操作,否则以上 zip 文件验证就足够了。

    cd $PSDKLA_PATH/board-support/u-boot-2020.01+gitAUTOINC+2781231a33-g2781231a3

    git revert eea73800730b3d9125f5c12a629db2f88e566b71

    cd ../..

    make u-boot

    cp board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin /media/$user/boot

    sync

    验证频率变化的步骤:

    引导至内核。使用 k3conf 工具检查 DDR 频率:执行以下命令:


    k3conf dump clocks 47


    |--------------------------------------------------------------------------------|


    | VERSION INFO |


    |--------------------------------------------------------------------------------|


    |---------------------------------------------------------------------------------------|


    | Device ID | Clock ID | Clock Name | Status | Clock Frequency |


    |---------------------------------------------------------------------------------------|


    | 47 | 0 | DEV_DDR0_DDRSS_VBUS_CLK | CLK_STATE_READY | 1000000000 |


    | 47 | 1 | DEV_DDR0_PLL_CTRL_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |


    | 47 | 2 | DEV_DDR0_DDRSS_DDR_PLL_CLK | CLK_STATE_READY | 933000000 |

    实际的 DDR 速度为 DEV_DDR0_DDRSS_DDR_PLL_CLK * 4。因此,如果您使用了附加的二进制文件,您应该得到 933 * 4 = 3733MTS。


    SDK 8.0:将频率更改为 3733MTS



    在 7.3 SDK 中,DDR 频率增加至 4266MTS。



    请下载下面的 zip 文件,其中的 DDR 频率已降低至 3733MTS。解压缩 4 个映像并尝试引导。



    sdk8-0-3733-ddr.zip

    供参考:仅当您要在设置中重新创建上述文件时,才需要在 8.0 SDK 中执行以下操作,否则以上 zip 文件验证就足够了。

    请撤销 3 次提交:

    cd $PSDKLA_PATH/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89

    git revert 2f21e5b897755334d9a4f2aaacd6945dd2f99cd4

    git revert de779d94c7f2b66f0506f44bfc78c2a3e000ecc5

    git revert 88f9f21f7ad78a80d1375ee2e7b71ac3ab261b6c

    cd ../..

    make u-boot

    cp board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin /media/$user/boot

    sync